欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

功能性镀层的热特性

  • 2022.12.07 13:29:37
  • 米思米
  • 1261

功能性镀层具有的热特性如下所示。

要求特性

镀层种类

应用例

耐热性

无电解镍、工业用铬、氨基磺酸镍、银-镍-钨

发动机零部件等

热吸收性

黑色铬、黑色铬酸盐

电气零部件

散热性

黑色铬、黑色铬酸盐、黑色镍、黑色阳极氧化

电气零部件

导热性

铜

厨房产品

热反射性

光亮镍-铬

暖炉反射板

(1)耐热性

这是指皮膜的物理性质在高温下不会降低的特性,普通的镀层皮膜在空气中暴露于高温时,会出现皮膜氧化和硬度降低,而某些类型的镀层可以克服这些问题。工业用镀铬和无电解镀镍在超过300℃时就会硬度降低,而用氨基磺酸浴镀镍即使在500℃时也不会出现硬度降低的情况,镍-硼镀层同样也有很好的耐热性。

(2)吸热性

这是指能够高效吸收热量的特性,与光吸收一样,最常用的是黑色皮膜。这是用于吸收电子元器件等产生的热量,并使这些元器件保持在一定温度以下。屏蔽盒等就是其具体的应用案例。

(3)散热性

这是指将吸收的热量散发出来的性质,对于散热器来说是非常重要的特性。众所周知,黑色表面具有高辐射系数,所以对增大散热面积的散热器散热部分做镀黑处理。

(4)导热性


功能性镀层的热特性

这是指热量易于传导的性质。金属一般具备较好的导热性,尤其是银、铜、金,尤为优秀。实际应用中多使用铜。

最著名的产品,是在导热性不佳的不锈钢锅底部镀上厚厚的铜镀层。铜镀层具有的优秀导热性能够让锅底温度均匀,从而防止发生不锈钢所特有的易结焦现象。

(5)热反射性

这是指反射波长为2.5微米以上的红外线的特性,表面为镜面、有白色金属光泽,则热反射效果较好。做了光亮镀铬的电暖炉以及暖炉反射板就是最常见的应用场景。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities